Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3406HV大家好。
我设计的 LED 驱动器具有 LM3406HV、输入电压48V、输出电压45V 和输出电流750mA
但该电路不起作用。 它生成 输出电压10V。
错误是什么?
我希望有人教我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.