This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 LM3406HV 与 LM3404HV 的问题--设置正向电流

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691358/question-on-lm3406hv-vs-lm3404hv----setting-forward-current

主题中讨论的其他器件:LM3406HV

大家好。

我设计的 LED 驱动器具有 LM3406HV、输入电压48V、输出电压45V 和输出电流750mA
但该电路不起作用。 它生成 输出电压10V。
错误是什么?

我希望有人教我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它将以相当高的占空比运行。 您能否尝试使输出电压更低或输入电压更高。 您可能会在最短关断时间内运行。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我必须使驱动器具有48V 输入、40V 输出和 PWM 控制功能。
    如何将电感器从33uH 更改为33mH?
    有可能、不是吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当输入和输出接近时、48VDC 和45VDC 的关断时间会变得很短。 您的输出为45VDC 或40VDC。 您可以查看开关波形并查看。 使电感器更大可减少纹波、但 Ron 也需要更改。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将电感器从33uH 更改为33mH、但最好设计 LED 驱动器以了解它将执行的操作、即电感增大1000倍、而不需要。
    您是否查看过开关波形?
    您是否尝试降低 LED 堆栈电压或增加输入电压?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    器件无法增加输入电压。 输出电压 可以是35伏。
    波形非常令人不安。
    如果用68uH 更改电感器、则 OUT 电压为15V。

    也许吧。  电路似乎是错误的。

    谢谢你。