This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:负输出电压异常

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692786/tps65131-negative-output-voltage-abnormal

器件型号:TPS65131

您好!  

我将 TPS65131用于应用、以提供+-7.5V 输出。  

在启用省电模式期间、负电源轨存在一些问题:  

然后检查 SW 上的波形:

我想知道这一问题的原因是什么。  

禁用负电源轨的省电模式后、输出电压变为正常。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的此器件专家本周已不在办公室。 我们将在下周对您作出回应。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user021864、

    这种行为可能是布局问题导致的。 请检查是否存在噪声可能耦合到 FBN 或 CN 的区域。 这2个节点需要位于布局上的安静区域。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    感谢您的帮助、指出该器件可能需要改进。
    我是否可以问、是否有机会通过使用其他外部组件在不更改布局的情况下改善反馈噪声?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user021864、

    一般而言、这很难实现、但您可以尝试将电阻分压器的值降至最小值(注意不要从 VREF 中消耗超过10uA 的电流)。 此外、如果您有一个与 VNEG 到 VREF 之间的电容器串联的电阻器、则可以通过增大该电阻器来降低耦合噪声、例如增大到100k。
    不过、请检查您的布局、看看哪些因素可能会导致 FBN 或 CN 上的噪声注入。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    感谢您的回复。 在检查 EVM 和典型应用之间的差异后、我发现以下差异:  

    数据表的典型应用:  

    EVM 原理图:  

    我知道这个  

    1. 为什么 TPS56131数据表参考原理图与 TPS56131 EVM 参考原理图不同?
    2. 从 VNEG 到 VREF 串联51.5k Ω 电阻的原因是为了降低耦合噪声? 还是出于其他原因?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一点需要注意:
    在电路板上添加51.5K 欧姆电阻器后、波形变得正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user021864、

    这种差异是为了减少耦合到 FBN 节点的噪声。 非常感谢您的反馈、您认为这解决了您的问题。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    我想问、数据表中的典型应用是否建议添加此组件以提高抗噪性能。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user021864、

    是的、在下一次数据表更新时、我们应包含此内容。

    此致、
    Brigitte