Other Parts Discussed in Thread: TPS65131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 您好!
我将 TPS65131用于应用、以提供+-7.5V 输出。
在启用省电模式期间、负电源轨存在一些问题:
然后检查 SW 上的波形:
我想知道这一问题的原因是什么。
禁用负电源轨的省电模式后、输出电压变为正常。
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.