Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC27324
主题中讨论的其他器件: UCC27324
您好!
我一直在尝试使我的3.7 kW 原型正常工作。 尽管 PSpice 的 UCC28070模型的仿真结果看起来非常好、但事实是转换器原型根本没有进行调节。
根据一些示波器测量结果、似乎只有一个桥臂工作了一段时间、而另一个桥臂突然尝试工作、有时它的相移为180°、另一次它与另一个相位重叠。 因此、输出电压会与所需的400V 电压发生变化
最初、我发现问题是 CT 传感器极性、与 http://www.ti.com/lit/ug/sluu312b/sluu312b.pdf 中的300W 应用所示的连接方式相同
但是 ,两个桥臂之间的极性不同,如3kW 应用 中所述:http://www.ti.com/lit/df/slur217/slur217.pdf 。 它使我感到困惑、我 不知道导致输出电压调节问题的原因。 我是否必须在两个支脚之间使用不同的 CT 传感器极性、或者问题与其他问题相关?
值得一提的是、遵循了 UCC 数据表中描述的所有提示和建议运行条件(我还使用 ucc27324作为驱动程序)。 然后、我想知道专业 TI 团队是否会帮助我解决我的问题。
谢谢