This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:适用于3Kw、5kW 和300W 的 UCC28070设计

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711581/ucc28070-ucc28070-design-for-3kw-5-kw-and-300-w

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC27324

您好!

我一直在尝试使我的3.7 kW 原型正常工作。 尽管 PSpice 的 UCC28070模型的仿真结果看起来非常好、但事实是转换器原型根本没有进行调节。
根据一些示波器测量结果、似乎只有一个桥臂工作了一段时间、而另一个桥臂突然尝试工作、有时它的相移为180°、另一次它与另一个相位重叠。 因此、输出电压会与所需的400V 电压发生变化  

最初、我发现问题是 CT 传感器极性、与 http://www.ti.com/lit/ug/sluu312b/sluu312b.pdf 中的300W 应用所示的连接方式相同
但是
 ,两个桥臂之间的极性不同,如3kW 应用 中所述:http://www.ti.com/lit/df/slur217/slur217.pdf 。 它使我感到困惑、我 不知道导致输出电压调节问题的原因。 我是否必须在两个支脚之间使用不同的 CT 传感器极性、或者问题与其他问题相关?

值得一提的是、遵循了 UCC 数据表中描述的所有提示和建议运行条件(我还使用 ucc27324作为驱动程序)。 然后、我想知道专业 TI 团队是否会帮助我解决我的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dante Mora、您好!

    SLUU312B 原理图实际显示 A 相(CSA)中的感应电流与 A 相 MOSFET 电流同相、B 相(CSB)中的感应电流与 B 相 MOSFET 电流同相。这正是所需的。
    我想您对电流互感器上绘制的点感到困惑。 这些点仅供参考、在本应用中、两个电流互感器是完全独立的。 我不知道为什么电路设计人员绘制了一个点反转的 CT、但我可以看到您的困惑在哪里。

    您应该断开一个栅极驱动器、比如 GDB。 然后检查相位 A 桥臂是否正确切换。
    然后断开 GDA 并检查 B 相是否正常工作。
    这将使您更好地了解问题是什么。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dante Mora、您好!
    我将此帖子标记为已关闭、因为自上次发布以来已有3周。
    如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。
    此致
    John