This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568A 的开关频率

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TLV62568, TPS62290, TPS62060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712903/tlv62568-switching-frequency-of-tlv62568a

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件: 、TPS62290TPS62060

你(们)好

我阅读以下链接。
开关频率的最小值和最大值是否与 TLV62568A 有关?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    对于 TLV62568、TLV62568A 的开关频率仅为典型规格、我们无法提供最小/最大值。

    可在图中找到负载和输入电压范围内的 FSW 图。 数据表的17和18。

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。
    是否有最小/最大值作为设计值?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果开关频率对于应用至关重要、我建议使用具有指定最小和最大开关频率的内部振荡器的器件、例如 TPS62290或 TPS62060。