This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:当 Vin 高于7V 时、Vout 输出会振荡、输出电压无法稳定。

Guru**** 2557350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685993/lm2733-when-the-vin-is-above-7v-the-vout-output-oscillates-and-the-output-voltage-can-not-be-stabilized

器件型号:LM2733

您好! 我使用 LM2733XMF 作为升压转换器、我计划从12V 增加到30V、电路参数使用数据表第12页的图24和表1。 但在调试期间、发现如果 Vin 低于7V、Vout 的输出相对稳定、并且可以输出30V 直流电压。 如果 VIN 上升至7V 以上、Vout 的输出将剧烈振动、因此30V 电压无法稳定。 我在您的 TI 网站上找到了一些参考资料、但我没有在输入电压高于7V 的芯片上找到压力评估板和相关信息。 这种现象的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以使用 Webench 对其进行仿真。
    webench.ti.com/.../webench5.cgi
    我们有 LM2733 EVM、您可以使用它来评估 μ。
    store.ti.com/LM2733YEVALNOPB-06-16-MHz-Boost-Converters-with-40V-Internal-FET-Switch-Evaluation-Module-P3460.aspx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 LM2733XMF IC 有一个非常类似的问题。 我使用的是典型应用原理图、输出设置为24V、输入电压为6V 至8.4V 的电池或12V 的适配器输入

    然而、电压纹波在30V 至12V 之间变化、大约为30V 直流、纹波频率约为11Hz。 从示波器中、我观察到、就在 Vout 变为最大值之前、反馈引脚上的电压下降到零、然后 FB 引脚照常跟踪 Vout。

    下面、我连接了示波器屏幕、其中黄色迹线是 Vout、蓝色是 FB 引脚。 我的 FB 网络由10k - 180k - 100p 组成。 这些图显示了空载情况、但当我添加电阻负载时、也没有任何变化。

    我曾尝试更改电感和 Cin Cout 值、但它们并没有改善这种情况。  

    如果你有任何解决这一问题的想法,我会很高兴。

    Gunay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gunay、
    您能否检查您的 FB 分压电阻器和电容器? 值和焊料是否正确? 然后、您可以更改另一个 IC 进行尝试。 FB 引脚电压应取决于 Vout 和 FB 分压电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gunay、
    您是否已解决此问题? 如果您有一些更新、请告诉我。 如果您没有问题、我将首先解决此问题。