请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
是否有额定冷启动温度为-54C 的直流/直流器件? 除了线性直流稳压器之外、我很难找到任何东西、而且我无法处理线性稳压器的过多 Pdiss。
从+28V 开始、我需要在-40V 时创建几毫安电流、在+20V 时创建1.3A 电流、在+8V 时创建1安电流、在+5V 时创建0.5安电流、并且我需要尽可能小的封装尺寸、它必须在-54C 时额定冷启动、并在高达+85C 的散热器温度下运行。