This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 冷启动温度为-54C

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709706/cold-starting-at--54c

是否有额定冷启动温度为-54C 的直流/直流器件?  除了线性直流稳压器之外、我很难找到任何东西、而且我无法处理线性稳压器的过多 Pdiss。

从+28V 开始、我需要在-40V 时创建几毫安电流、在+20V 时创建1.3A 电流、在+8V 时创建1安电流、在+5V 时创建0.5安电流、并且我需要尽可能小的封装尺寸、它必须在-54C 时额定冷启动、并在高达+85C 的散热器温度下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我团队的设备只需确认到-40C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    您将需要来自高可靠性团队的产品。  他们的功率器 件通常在-55至+175 C 的范围内运行。让我看看我是否可以让您与该团队的某个人联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    你有什么发现吗?