This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:VSTOR 连接了两个独立的电压轨

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, BQ25504, TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711777/bq25504-two-separate-voltage-rails-attached-to-vstor

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TPS63030TPS62122

就像标题所提到的、我有两个单独的 IC、两个 TI 器件、并连接到同一电压源、以便在我的设计的其余部分获得1.9V 电压轨和3.0V 电压轨。 我知道这种设置工作正常、因为我已经使用外部电源对其进行了测试。 但是、当我尝试使用 bq25504为同一配置供电时(它最初在无负载的情况下提供3.8V VSTOR 输出、这正是我所期望的)、VSTOR 电压降至0.6V 左右、这不足以为其他两个 IC 供电。 这两个 IC 是 :TPS63030和 TPS62122。

我已经多次阅读 bq25504数据表、但仍然无法完全理解。 也许我缺少一些简单的东西、我希望在这里获得一些指导。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享原理图吗?
    TPS63030和 TPS62122的电流消耗是多少?
    在 BQ25504的哪一个位置连接两个 TPS 器件?
    您是否在 VBAT 上连接了任何存储元件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Zou、

    我已附上原理图。 这两个器件连接到 VSTOR、是的、我将锂聚合物电池连接到 VBAT。

    我尝试使用我的电流表获取读数、但读数不起作用、可能是我的电流表损坏了。 但是、我的外部电源显示的电流为0.01A、如果对您有任何用处。

    此致

    e2e.ti.com/.../SolarBoard.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何进一步的指导,将不胜感激。 甚至可以尝试使用 TI 的其他太阳能收集装置。

    我之前没有提到过、我的1.9V 和3.0V 电源轨随后用于为 PSoC 6 BLE MCU 供电。 我的设置是:太阳能收集装置-> 1.9V 和3.0V 的转换器-> PSoC 6。  

    此致、

    劳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    碰撞>.<

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对迟迟不作出答复表示歉意。

    连接负载(TPS 器件)时、您是否在 VSTOR 和 VBAT 上具有示波器捕获?

    一旦 VSTOR 电压高于1.8V、VSTOR 和 VBAT 之间的 FET 就会打开。 因此、VSTOR 上的负载应连接到电池。  

    如果电池状况良好、VSTOR 电压不应下降太快。  

    您是否尝试在 BQ25504EVM 上重复相同的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我现在没有示波器来提供它。  

    我们实际上很快就要在 这里订购 BQ25504EVM-674。

    我尝试过两种不同的锂聚合物电池、它们的作用相同。

    我可以向您提供的最新更新是、我移除了太阳能电池板并连接了我的电源(用作太阳能电池板)、当我将其足够高(我相信它大约为1.4V 或1.7V)时、一切都按预期"加电"... 我的意思是 VSTOR 与电池相同、其他稳压器和 PSoC 6像往常一样打开。 但我知道收集装置几乎不需要任何电源即可启动、因此我为什么需要在太阳能电池板输入端获得如此高的电压是没有意义的。

    感谢您的持续帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无负载 VBAT 和 VIN_DC 上的1.0V 电压(与我的太阳能电池相同):

    VIN_DC 上无负载和1.0V 的 VSTOR:

    具有负载的 VBAT 和 VIN_DC 上的1.0V:

    VIN_DC 上具有负载和1.0V 电压的 VSTOR:

    具有负载和 VIN_DC 的 VSTOR 逐渐增加至2.0V

    具有负载和 VIN_DC 的 VSTOR 逐渐降至约0.8V

    我的另一个观察结果是、当我移除 VIN_DC (基本上将我的太阳能电池和收集装置放在黑暗的抽屉柜中是对的?)时、VBAT=VSTOR 将开始缓慢下降、直到它达到3.0V、那么 VSTOR 将显著下降(低于1.0V)。 然后、为了使 VSTOR 再次等于 VBAT、并且为了使电池开始充电、我需要使 VIN_DC 再次接近2.0V。

    希望这些图片能够证明有用、我可以用手头的工具做得最好。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在我看来、即使您的太阳能电池板提供1V 的电压、但它可能无法提供足够的电流来为 VSTOR 充电。 当 VSTOR 小于1.8V 时、器件处于冷启动状态。 电池从 VSTOR 断开。 太阳能电池板应该能够将 VSTOR 电容器充电至1.8V。 从示波器捕获中、VSTOR 保持在1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我不清楚、但当我将外部电源而非太阳能电池板连接到 VIN_DC 时、捕获了这些数据。 如果我不对电源进行电流限制、那么电流不足仍然是一个问题吗? 尝试使我的配置首先与外部电源配合使用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从制造太阳能电池板的供应商那里听到我的反馈、这些是他传递给我的规格:

    "非晶硅、单结

    94 x 25mm

    两节串联电池

    1.25Vpp、1.665VOC

    46mA IPP、62.7mA ISC

    0.2mm (8 mil)聚酯封装"

    这是否看起来与您的太阳能收集装置不能配合使用?  

    再次感谢