Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3700-Q1
尊敬的所有人:
当我实际测试 TPS3700的 UVOV 值时、我发现一个问题。
当监控器电压形成欠压至正常状态时、监控器电压为4.706V (输出状态1变为0);(无悬空)
当监控器电压与欠压正常时、输出状态为悬空;(监控器电压范围:[4.649V、4.669V]
当监控电压变为正常过压时、监控电压为5.399V (输出状态1变为0);(无悬空)
当 监控电压从过压变为正常时、监控电压为5.321V (输出状态0变为1)。(无悬空)。
我想知道、当监控器电压正常变为欠压时、为什么会出现浮动状态?? 在另一个传输中没有浮点状态。
谢谢!