This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:UVOV 测试问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708995/tps3700-uvov-test-problem

器件型号:TPS3700

尊敬的所有人:

当我实际测试 TPS3700的 UVOV 值时、我发现一个问题。

当监控器电压形成欠压至正常状态时、监控器电压为4.706V (输出状态1变为0);(无悬空)

当监控器电压与欠压正常时、输出状态为悬空;(监控器电压范围:[4.649V、4.669V]

当监控电压变为正常过压时、监控电压为5.399V (输出状态1变为0);(无悬空)

当 监控电压从过压变为正常时、监控电压为5.321V (输出状态0变为1)。(无悬空)。

 

我想知道、当监控器电压正常变为欠压时、为什么会出现浮动状态?? 在另一个传输中没有浮点状态。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simmy Zheng、

    请提供您正在使用的器件的器件型号以及用于显示器件配置方式的原理图。 我们将尝试尽快解决这个问题。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我使用了器件型号:TPS3700-Q1。

    原理图:

    当电阻器配置--Group1:91K、1K、0.82K、7.68K 时,功能正常。

    当电阻器配置为组2:91K、1.3K、1.1K、7.5K 时。 当监控电压从正常状态变为欠压状态时、输出为悬空状态。

    请告诉我原因? 团组1还可以,但是组2不是很好!!

    悬空状态波形:


     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simmy Zheng、

    我认为问题是输出端的上拉电阻器或输出端的晶体管配置。

    复位电源的上拉电阻值是多少?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    上拉电阻值为10K。

    但我认为 可能原因不是上拉电阻器。 我怀疑监控电压和 IC 电源电压的使用方法是相同的。

    因为 当我使用监控电压和 IC 电源电压不同时、没有问题。

     

    请帮助我分析它。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    如果您有时间、请帮助我!
    由于我更改上拉电阻器值并取出晶体管、因此仍然存在浮动状态。
    谢谢!

    -Simmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simmy、

    我将要求您仔细检查预期的监视器范围、以导致 UV 和 OV 故障。 如果问题仍然存在、请尝试使用已知良好且工作正常的器件、以消除电路板出现问题的可能性。 如果您仍有问题、请告诉我。 谢谢!


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。

    当 IC 电源电压为(4.6V-4.7V)并且 UV 阈值也为(4.6V-4.7V)时、将出现悬空状态。 我测试3个 PCB 都 有这个问题。

    但是、现在我们有一种 方法可以避免这个问题。 如果我们将 UV 阈值设置为大于4.7V、则输出将正常。

    那么,现在我只想知道为什么?   电源电压为(4.6V-4.7V)时、该 IC 为什么会出现这种现象?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是上拉电阻器值的问题。 我注意到、在图14中、当针对窗口电压监控器应用将输出连接在一起时、上拉电阻器的上拉电阻器具有50k 欧姆、而您使用的是10k 欧姆。 也许您可以尝试增大上拉电阻器值 以防止输出悬空。  请告诉我这是如何为您服务的。 谢谢!

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我之前更改了电阻器值。 但没有效果。 我更改为3.3K 或50K、但浮动状态仍然存在。

    感谢您的支持!!

    ---Simmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simmy、

    请告诉我此项目是否需要其他支持。 谢谢!

    Michael