This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:EMC 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694581/tlv62130-emc-problem

器件型号:TLV62130

您好!

我使用 TLV62130从12V 输入调节3.3V 电压。

在执行 EMC 扫描期间、我发现宽发射约为400MHz。

在示波器显示 SW 引脚上某些脉冲的"振铃"的情况下进行检查。

真正奇怪的是、"振铃"会随着单个、窄负载点、大约0.25A 而消失...

我的设计可能会出什么问题?

此致、

Serhiy。

原理图:

PCB 布局:  

SW 引脚波形:

负载为0.1A…时出现振铃 0.23A:

负载0.25A…时无振铃 0.255A:

负载为0.27A…时、振铃回声 3A、但振幅稍大:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serhiy、
    布局和原理图看起来正常。 您的测量预期值、您可以看到这些频率下的振铃。 为了缓解这种情况、我建议在非常靠近器件的输入端添加一个470pF 电容器(0402)。 这应减少振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    感谢您的回答!

    [引用用户="Sabrina">您好,Serhiy,
    布局和原理图看起来正常。 您的测量预期值、您可以看到这些频率下的振铃。 为了缓解这种情况、我建议在非常靠近器件的输入端添加一个470pF 电容器(0402)。 这应减少振铃。[/quot]

    在输入端增加470pF (我从引脚11/12到引脚15/16了解到)在我的案例中没有帮助-振铃与之前一样。

    您能否重新评论具有类似参数和低辐射的不同 IC?

    此致、

    Serhiy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shehiy、

    我对您的顾虑有几点看法:

    -您的测量结果与 EMI 限值掩码相比如何?

    如果您看到发射、这并不意味着您的设计不会尊重规格。 请将测量值与您的合规性限制进行比较。  

    -安装小电容器后,您是否进行了另一次 EMC 扫描? 您使用哪种探头技术来制作您共享的范围?

    可能是您没有使用"尾纤探头"、这会对示波器提供更透明的频率响应、因此您看不到示波器的改进。 请尝试执行此操作、并使用 cap-mod Done (cap-mod 完成)创建新的 EMC。  

    -470pF 电容器的确切器件型号是多少? 您将其准确安装在哪里(请在布局图上绘制草图)?

    我之所以提出这一问题、是因为电容的尺寸确实会影响寄生效应及其带宽、但材料也会发挥重要作用。 在下图中、您实际上可以看到 Murata GRM0335C1E471JA01 (青色曲线)具有非常小的 ESR、其共振频率约为400MHz。 这是由于 C0G 作为电介质材料(可实现25V 直流电压额定值)。 另一方面、GRM011R61A471ME01是具有 X5R 母体的0201、具有更高的带宽、但 ESR 更差。 我的建议是在噪音值过大的情况下尝试第一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emmanuel、

    [引用用户="Emmanuel Granatello"]

    您好、Shehiy、

    我对您的顾虑有几点看法:

    -您的测量结果与 EMI 限值掩码相比如何?

    如果您看到发射、这并不意味着您的设计不会尊重规格。 请将测量值与您的合规性限制进行比较。  

    [/报价]

    发射比 CISPR 22 B 限制高大约8-10 dB (约400MHz)。

    [引用用户="Emmanuel Granatello"]

    -安装小电容器后,您是否进行了另一次 EMC 扫描?

    [/报价]

    不、我只是比较了"sw"引脚上的波形:EMC 隔离室很普通...

    [引用用户="Emmanuel Granatello"]

    您使用哪种探头技术来制作您共享的范围?

    可能是您没有使用"尾纤探头"、这会对示波器提供更透明的频率响应、因此您看不到示波器的改进。 请尝试执行此操作、并使用 cap-mod Done (cap-mod 完成)创建新的 EMC。  

    [/报价]

    我使用的是 Tektronix P6245有源探头。 此外、正如本文所述、"振铃"仅存在于某些脉冲上、因此我看到差异、这意味着测量设置正确。

    [引用用户="Emmanuel Granatello"]

    -470pF 电容器的确切器件型号是多少? 您将其准确安装在哪里(请在布局图上绘制草图)?

    [/报价]

    我使用 了 Kemet C0603C471J1GAC -我在实验室中使用的是...

    [引用用户="Emmanuel Granatello"]

    我之所以提出这一问题、是因为电容的尺寸确实会影响寄生效应及其带宽、但材料也会发挥重要作用。 在下图中、您实际上可以看到 Murata GRM0335C1E471JA01 (青色曲线)具有非常小的 ESR、其共振频率约为400MHz。 这是由于 C0G 作为电介质材料(可实现25V 直流电压额定值)。 另一方面、GRM011R61A471ME01是具有 X5R 母体的0201、具有更高的带宽、但 ESR 更差。 我的建议是在噪音值过大的情况下尝试第一个。

    [/报价]

    您能否建议电容器至少采用0402封装? 0201对于我的设计来说太小了...

    谢谢!

    Serhiy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhiy、

    我想我们发现您使用的电容器没有任何改进的原因。 从 Kemet 网站上可以使用 K-SIM 卡获得弹劾,就像 Murata 的帽子一样。 在 CAP 系列中、您使用的是我只发现470pF 的额定直流电压为50V。 总之、在下图中、您可以看到对于180pF、50V 和100V 版本没有太大的差异(灰色)、因此我可以推断、我们可以依靠470pF 50V 进行分析。

    您可以注意到、在400MHz 下、阻抗约为2欧姆、而我在上一篇文章中建议的阻抗为0.6欧姆(0402 X7R/X6R)和0.2欧姆(0603 C0G)、这是一个数量级。 我建议使用我在上一个职位中建议的这两个职位中的一个。