This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:BQ51050B:器件 NTC 计算

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716678/re-bq51050b-device-ntc-calculation

您好 Bill、

我们意识到 TS / NTC 宏无法运行、因此无法计算设计的值。

您是否有更新的电子表格、或者是否可以提供0-45°C 的电阻值? 我们目前使用此热敏电阻(3380K):ERT-J0EG103JM、但我们仍愿意接受建议、因为我们将不得不更新和重新制造电路板。

作为一个附带问题、衡量 Ls 的最佳方法是什么? 我们有一个 LCR 表、但测量的电感为1KHz、而不是所需的100KHz。

谢谢!
胡安·巴勃罗·DT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Juan

    您是否有更新的电子表格、或者是否可以提供0-45°C 的电阻值? -Bill J -我之前已经讨论过这一点,它将需要一个高 Beta NTC,用于0C 至45C 解决方案,范围在4500k 至5500K 之间。

    作为一个附带问题、衡量 Ls 的最佳方法是什么? 我们有一个 LCR 表、但测量的电感为1KHz、而不是所需的100KHz。 -- Bill J - 1KHz 非常低,不确定结果的准确性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我找到 了您 在相同温度0-45 C 下帮助别人解决此问题的线程、但发现具有4500 β 的6.8k 已证明有点具有挑战性。 是否有办法获得一份有效的电子表格副本、以便我们可以更好地调整 NTC 以获得可用性?

    所附图像是我们在运行解算器时始终遇到的问题;这是在 Excel 和 LibreOffice 中尝试的、结果类似。 此外、我们多次下载它、但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与我们联系、我们可以在线解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是快速更新--我们知道 Win 7将会出现此文件的问题。