请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好 Bill、
我们意识到 TS / NTC 宏无法运行、因此无法计算设计的值。
您是否有更新的电子表格、或者是否可以提供0-45°C 的电阻值? 我们目前使用此热敏电阻(3380K):ERT-J0EG103JM、但我们仍愿意接受建议、因为我们将不得不更新和重新制造电路板。
作为一个附带问题、衡量 Ls 的最佳方法是什么? 我们有一个 LCR 表、但测量的电感为1KHz、而不是所需的100KHz。
谢谢!
胡安·巴勃罗·DT