This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电电流过高

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693344/bq40z60-charging-current-too-high

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50-R2

我拥有基于 BQ40Z60评估板的定制充电器设计、并进行了以下更改:

-没有所有 U1保护电路

-无预充电电路:F1、Q7、C10、R18、R22

- AFEUSE 引脚连接至 GND

- R14更改为1K (充电启用后、ACP 引脚上出现高压降)

C18、C20、C24、C25、C27更改为4、7uF/25V

-无 Q10-Q13 LED 电路

分压器:R21 = 330k、R26-R29之和= 24k

- BQ40Z60固件: bq40z60_V0_15_build_21

-联网电池:4个并联 NCR18650GA-Panasonic、带热敏电阻和平衡器电缆

我们遇到了充电电流不匹配的问题。 Bq Studio 报告充电电流为1794mA、但对于电池1-4、显示的电流约为1940mA。 但电池的电流大约为2300mA (我们将0.01R 连接到+V4电池、并测量压降)。

所有电压均经过校准并正确报告。

当我想要校准电流时(使用该附加0.01R 进行计量)、CC 增益和容量增益降至4.324。 所有报告的电流都会混乱。

但有时我有"好"的电路板、充电电流1794mA 几乎与电池1-4的电流相同、但实际上它提供给电池的电流大约为2000mA。 它在与其他电路板相同的黄金映像上工作、仅在计量之前进行电压校准。

如何解决这个问题?

e2e.ti.com/.../config_2D00_dump.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、

    当器件上没有电流时、您是否看到相同的偏移? 还是在加载时看到该偏移?

    另外,在执行当前校准时,是否按照第2.4节( www.ti.com/.../slua734a.pdf )中所述的步骤执行以下操作?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有负载或充电的情况下、每个电池上的电流为0mA。

    我仅使用 bqStudio 1.3.72进行了校准

    电流校准后(使用 bqStudio)、CC 偏移和容量 Gainn 从4.937降至4.212。 现在、所有报告的电流都与测量的充电/放电电流匹配、但是... 所需的充电电流应该为1974mA (并且由 bqStudio 显示)、但是电池实际电流大约为2300mA (也由 bqStudio 显示)。 过流保护正在禁用充电。 因此、可以通过某种方式校准电流、但它无法正常工作。

    您提供的此文档是否可以解决此不匹配读数问题? 它比使用 bqStudio 进行校准更好吗?

    是否有人可以向我发送适用于 bq40z60EVM 电路板且具有针对4节锂离子电池组的正确校准电流的正确 CSV 文件? 在我的设计中、我使用的关键部件与 EVM 板中的关键部件相同(execpt R21和 R26-29)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、
    ChargingCurrent()寄存器只是监测计建议用于充电的电流。 这将取决于您如何在 DataFlash 中配置各种充电电流和电压。
    在具有单独电量监测计(如 bq40z50-R2)和充电器的典型系统中,主机将从电量监测计中读取 ChargingCurrent ()和 ChargingVoltage (),然后告诉充电器使用这些设置(或尽可能接近它们,具体取决于它可以实现的步长)。
    电芯 X 电流值不是直接测量的,而是估计的,因此与实际使用感测电阻测量的 AverageCurrent()寄存器不匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但仍然有问题。 请查看第一个帖子的屏幕截图。 电流为1937mA、充电器电流为1794mA、进入电池的电流约为2300mA。 这是大不匹配。 有时我有"更好"的电路板(电流越接近理想值)。 所有电流测量电阻器的值与 EVM 板中的值相同。  

    使用 bqStudio 进行电流校准后、CCGain 的容量增益约为4.212 (非常低的值、但该0.005R 不测量恒定电流模式充电中的电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、
    电量监测计是否在放电模式下以及在两个方向和整个温度范围内的各种电流水平下正确报告电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度:+25C (待机)、+55C (充电电流为2、3A、输入电源电压为20V)
    电流:
    -无充电、无放电= 0mA (良好)
    -充电=大电流不匹配(不好)
    -放电=报告的电流正常(良好)


    以0.8至1A 的电流充电显示出相当好的电流。 充电电流为1、5A 时会产生更大的误差。
    因此、更高的充电电流=报告电流时的误差更大。
    为了测量电流、Im 在+VBAT (顶部电池组)处使用0.01R 压降电阻器。 它可以测量误差吗? 我尝试了2个不同的万用表、但压降电压测量是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariusz、
    这可能是一个很好的线索、即报告的电流在放电方向(所有电流)和充电方向(电流<1A)上是准确的、但误差仅在较高的充电电流下。 我假设在高充电电流时情况会变得很热(但在高放电电流时不会那么热)、而高温可能会影响您在+VBAT 插入的电阻器的电阻。 您使用的0.01R 温度系数(PPM)是多少? 您是直接在电阻器端子上进行物理测量(开尔文连接)还是通过一些测试点进行物理测量?
    您能否从测量位置检查整个温度范围内的电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariusz、

    由于使用此双功能(监测计、NVDC 充电器) bq40z60器件的敏感性、您可能会遇到与噪声相关的问题。 …使用 bq40z60时所需的布局布线困难、我们建议不要在此论坛中使用 bq40z60 但是、当遵循布局建议(请参阅最新的数据表和 EVM 布局)或在开尔文网络上使用共模滤波器(CC RSNS、Charger RSNS)时、可以从 bq40z60获得合理的良好性能。

    我使用 bq40z60参与了三种硬件设计、每种设计都经过多次电路板布局和 BOM 更改、以使开尔文测量更干净。 在您描述的情况下、当充电器处于活动状态时、您可能会处理 CC RSNS (5m Ω)开尔文上的噪声。 NVDC 降压产生的噪声通过电路板传输并进入 SRN/SRP 引脚、从而导致 BQ 电流测量中出现偏移。 您需要分析您构建的多个电路板、因为每个电路板都会产生独特的噪声特征、其中布局和滤波器组件会影响鼻底。 您似乎正在经历这样的情况、其中一些电路板会产生可接受的电流测量、而其他电路板则表现不佳。

    请注意、使用5m Ω RSNS 时应校准 CC 增益和5.000的容量增益(+/-电阻器容差)。 您的校准范围为4.212至4.937–这是一个明确的线索、即您正在处理大量电路板中的开尔文测量问题。

     BR、

    BB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Brad

    这是非常有帮助的答案。 我们将这样做(制作新的电路板项目)。