This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:状态指示引脚(STAT1、STAT2)输出问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691883/bq24100-status-indication-pins-stat1-stat2-output-issue

器件型号:BQ24100

大家好、

因为我们将 BQ24100用于电池管理。

1) 1) STAT1和 STAT2在充电时均指示为高电平(1.1伏)。

2) 2)充电时、STAT2变为高电平、STAT1将为低电平。

请建议可能会出现什么问题?

电路的设计注意事项

此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、

    充电时会出现这两种情况? 案例1和案例2之间是否没有模式转换? 在每种情况下、BAT 引脚电压是多少?

    如果可能、请提供原理图、也许我们可以从中找出根本原因。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请参阅随附的包含原理图的文件。

    当我在 STAT1和 STAT2充电时观察到这两个电压均为1.4伏。

    没有更多转换。即使我使用其他 IC 进行了检查、但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanath、

    STAT1和 STAT2上没有上拉电阻器(现在、如果 STAT1或 STAT2应该为高电平、它们会悬空)、它们是漏极开路、因此下拉电阻器是可以的、但您需要一个电阻器来将其上拉至 VCC。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven,

    很抱歉耽误了回复,其他问题忙了。
    感谢您的建议。我们将对此进行研究。

    此致、
    Sanath Rai