This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:UCC28C42的 EMI 滤波器设计

Guru**** 2447630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709202/ucc28c42-emi-filter-design-for-ucc28c42

器件型号:UCC28C42

尊敬的先生/女士:

我已设计使用 UCC28C42的反激式转换器、符合以下规格。

输入电压(最小值)(V):36
输入电压(最大值)(V):75
输出电压(标称值)(V):48
输出电流(最大值)(A):1.
输出功率(W):48
隔离式/非隔离式:隔离式
输入类型:直流
拓扑:反激式 CCM

我的设计工作正常。 现在、我希望我的设计的输入 EMI 滤波器通过 EMC/EMI 测试。 您能为我提供任何建议吗?

我找到了以下用于设计滤波器的文档  

AN-2162轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题
转换器。 这是否足够或需要其他东西?

此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我认为应用手册是一个很好的起点。 您是否有用于测量实验室中传导 EMC 的测试设置? 由于 LISN 的交流阻抗、从 LISN 的输出中很难实现直流/直流正常运行。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您可以看到、我的设计中有一个特殊功能(死煤电容器)要求、因此需要一个2.2mF (2200uF)的电容器。 根据设计、输入端仅存在1uF 电容器。 这会导致我的设计的电容器值更大。 我可以在二极管后面的任何位置移动我的2.2mF 电容器。 现在、我对如何选择 CF 和 CD 值感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我建议您选择 CF 和 CD、忽略2.2mF 电容作为起点。 然后、我们将测试您可以尝试移除 CF 或 CD 或两者的设计、看看您是否仍然满足传导发射要求。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我没有用于测量 EMC 的测试设置。 这些设计是否需要 EMI 滤波器。 如果是、请建议我使用 EMI 滤波器或 CMC 滤波器设计来通过 EMC/EMI 测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    我不知道您要设计的规格是什么、也不知道您的最终客户是谁。 通常情况下、EMI 要求是电源规格的一部分。 我怀疑输入电容为2.2mF 时、差模噪声应该可以、但考虑到隔离式设计存在共模噪声可能成为问题的风险。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    是的。 在电路的输入端,输入端应该有 EMC 滤波器。 您能向我们分享您的原理图。
    您使用的工作频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DCDCFLYBACKDESIGN_5F00_28JUNE_5F00_1107.pdf

    我附加了原理图、工作频率为98.85KHz。 设计应符合 CISPR 22 EMC 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据所附的原理图构建/组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhushan、您好!

    请分享您如何选择值的信息。 请分享设计步骤或任何文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 在开始之前、首先完成 EMI/EMC 测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将需要很长时间才能完成这些测试。 直到那时我才想学习。 请提供相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan、您好!

    我们的 EMC/EMI 测试需要很长时间、直到我想学习滤波器设计。 请分享设计文档。

    谢谢、此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在这篇帖子上有一段时间没有任何活动、我希望您已经解决了问题。 如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    此致

    Peter