This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:如何评估 UC2843A 的温度应力

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709979/uc2843a-how-to-evaluate-the-temperature-stress-of-uc2843a

器件型号:UC2843A

大家好、

  ℃客户现在使用"UC2843AD8TR/TRG4、TI、SOIC-8、-40-85 μ s"。 ℃ ℃为85 ̊ C、结温高达150 ̊ C。 他们的问题是 如何评估此 IC 的温度应力。

℃使用 IC 表面作为温度采样点、通过结温(150 μ F)进行评估、结果将是外壳温度、无法测量 IC 的功耗。 因此、很难计算结温并判断其是否超过150度。

℃根据环境温度(85 ̊ C)进行评估、如何测试环境温度? 无法量化 IC 周围的工作温度和温度采样点。

您能尽快帮助我回答这个问题吗?  

谢谢、致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    客户可以通过将一个10R 电阻器与 VCC 引脚串联并测量电阻器上的压降来测量控制器的功耗、他们可以计算进入控制器的偏置电流。 功率耗散是 Vcc 电压的偏置电流。

    如果控制器不在强制通风环境中、则器件的表面温度将在结温的几度以内。

    可以使用热电偶测量控制器的温度和环境温度。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在这篇帖子上有一段时间没有任何活动、我希望您已经解决了问题。 如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    此致

    Peter