请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2843A 大家好、
℃客户现在使用"UC2843AD8TR/TRG4、TI、SOIC-8、-40-85 μ s"。 ℃ ℃为85 ̊ C、结温高达150 ̊ C。 他们的问题是 如何评估此 IC 的温度应力。
℃使用 IC 表面作为温度采样点、通过结温(150 μ F)进行评估、结果将是外壳温度、无法测量 IC 的功耗。 因此、很难计算结温并判断其是否超过150度。
℃根据环境温度(85 ̊ C)进行评估、如何测试环境温度? 无法量化 IC 周围的工作温度和温度采样点。
您能尽快帮助我回答这个问题吗?
谢谢、致以最诚挚的问候