This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:具有 BSC039N06NS 的 TPS40170

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692451/tps40170-tps40170-with-bsc039n06ns

器件型号:TPS40170

您好!  

我正在测试我们的直流/直流电源(24V 输入电压和2.8V-3V 输出电压)板、电源是二态的。 但它是在证书实验室和 EMC 辐射中测量的、它们在30MHz 至200MHz 频带的限制范围内测量了大量杂散。  我使用 Wurth 公司的屏蔽式电感器7443640680、RC 缓冲器(10R 和470pF/COG)和 顶部栅极电阻器上的支架(2R2/0603)。  

我尝试遵守布局 准则(关键的高频交流和电源环路)、并使用两层电路板。  

您有什么建议或建议给我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    我想您打算将这些图片附加到该主题中。 我将把它们连接到这里、并关闭另一个线程。

    让我来看看这个。 我稍后会向您回复。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    您的开关节点看起来是一个大平面(请参阅下面的)。 这将增加电容耦合并增加共模电流。

    通常、减小高 dv/dt 节点的面积并减小高 di/dt 节点的环路面积。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在该 SW 节点上放置接地屏蔽、并查看 EMI 的改善程度。
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    是的、此图片适用于此主题。  

    我尝试将 SW 节点设计为尽可能宽和短的最大值。 但晶体管需要散热器(请参阅下图)。 但散热器位于底部、我将尝试将接地屏蔽层放置在 SW 节点的顶部。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas、

    您可能还需要确保散热器连接到 GND 或某些非开关节点。 如果散热器浮动或切换、则可以用作良好的大型天线。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了将散热器连接到 GND、但没有得到很大改善。  但是、当我从顶部和底部对 SW 节点进行屏蔽测试时、有害发射看起来要好得多。  

    我尝试使用可变电阻器负载测试电源、 并且在负载5A 和11A 的电流情况下、我看到3.3V 输出上出现不必要的纹波。  纹波看起来正常。  

    5A

    11A

    26A

    30A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有人知道问题在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas、

    这看起来像不稳定性。 它也可能会与不稳定因素混合。 请使用开关节点 VOUT、FB 和 COMP 发送示波器快照。

    您还可以在大负载瞬态期间观察 VOUT。 如果 VOUT 环、则稳定性/相位裕度较低。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将测量该节点。  

    我观察到、当我从输出端移除陶瓷电容器10uF/50V/X5R 时、输出电压的纹波看起来很好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomas、

    这听起来像是不稳定性。 我仍然有兴趣查看示波器截图。

    在布局方面、您可能需要重新放置 FB 电路。 最好将连接到 FB 和 GND 的电阻器放置在尽可能靠近 IC 的位置。 并确保它进入干净的 AGND。

    有关更多布局指南、请查看数据表。

    Sam