This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:同时 OCD 和 TC/TCA 条件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713680/bq40z50-r1-simultaneous-ocd-and-tc-tca-condition

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好!

对于我们的应用、我们将使用 bq40z50-R1和通过 SMBus 进行通信的充电器 IC 制作具有集成充电器的电池组。 在特殊的边沿情况下、当电池组充电至100%时、TC 位被置位、但过流放电保护被跳闸(不清除 TC)。 当向充电器电路施加电压时、电池组接收到初始预充电(~75mA)。 但是、由于 TC 位被置位且电池组处于充电模式、在 OCD 条件可以清除之前、TCA 位被置位并且警报关闭充电器(8秒恢复延迟)。 在这种状态下、TC 位自然不能被清零、因为放电被 OCD 保护禁用。

TCA 位保持高电平大约30秒、在此期间警报每10秒关闭一次。 在充电器初始关闭后、如果在正确的时间重新连接充电器的电源、预充电电流可以在10秒内清除 OCD。 但是、考虑到充电器的首次应用将始终启动 TCA 并无法清除 OCD、让客户断开并重新连接充电器电源以在此状态下恢复电池组是一种不太理想的解决方案。

可选择将 Chg 电流阈值增加至100mA、因此预充电不会将电池组设置为充电模式、但这会影响其他保护。 我从 bq40z50-R1 TRM 的第2.8节中收集的一个示例是、对于75mA 预充电、不会启用过热/欠温充电保护。

同步 TC 和 OCD 情况似乎是 bq40z50通过 SMBus 与智能充电器通信时的一般问题。 TI 是否有关于如何解决此边缘案例的建议?

此致、

Andrew Elgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题已分配给我、今天我将对其进行研究并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您实际上可以将 OCD 恢复阈值降至60mA、这仍将高于 CHG 电流阈值。 这与减少 OCD 恢复延迟相结合、可以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您将其标记为未解决。 您能解释一下原因吗? 您是否尝试过此解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了解决方案。 我忘记了提及 OCD 恢复电流已经为40mA。 除非恢复时间为0秒、否则减少 OCD 恢复时间不会解决问题。 随附的日志文件显示、TCA 警报将在首次应用时关闭充电器、即使恢复延迟设置为1秒(第14-18行)也是如此。 当我断开并重新连接充电器电路的电压时、线路38-46和线路60-73处的电流尖峰。 即使延迟1秒、也是多次尝试恢复电池组的竞态条件。

    e2e.ti.com/.../TC_5F00_OCD_5F00_1s_5F00_recovery.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您查看解决方案。 在接下来的几天里、我将能够对此进行研究。 请让我等到星期二为您查看一些解决方案、如果这实际上是一个临界情况、请与 FW 工程师进行交流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我有适合您的解决方案。 在"SOC 标志配置"下的监测计设置中、复位 TCCLEARRSOC 并设置 TCCLEARV。 同样、在 SOC 标志配置 B 下、复位 FCCLEARRSOC 并设置 FCCLEARV。 在电量监测选项卡下、将 TC 和 FC 的电压更改为4150mV。 这样、如果您在 DSG 期间遇到过流、您至少会清除 TC、从而关闭您的 CHG FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地提出了您的建议。 我仍然需要 TC 和 FC 通过 SOC 清除、但我还设置了 TCClearV 位并使用了~4.0V 的较低电压阈值。 虽然我需要进行更多测试、但4.0V 时的 TC Clear 应仅在 TC/FC 状态下的过流放电期间有效。 否则、对于正常放电、TC 将在电池达到4.0V 之前由 SOC%清零。 感谢你的帮助。