主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
您好!
对于我们的应用、我们将使用 bq40z50-R1和通过 SMBus 进行通信的充电器 IC 制作具有集成充电器的电池组。 在特殊的边沿情况下、当电池组充电至100%时、TC 位被置位、但过流放电保护被跳闸(不清除 TC)。 当向充电器电路施加电压时、电池组接收到初始预充电(~75mA)。 但是、由于 TC 位被置位且电池组处于充电模式、在 OCD 条件可以清除之前、TCA 位被置位并且警报关闭充电器(8秒恢复延迟)。 在这种状态下、TC 位自然不能被清零、因为放电被 OCD 保护禁用。
TCA 位保持高电平大约30秒、在此期间警报每10秒关闭一次。 在充电器初始关闭后、如果在正确的时间重新连接充电器的电源、预充电电流可以在10秒内清除 OCD。 但是、考虑到充电器的首次应用将始终启动 TCA 并无法清除 OCD、让客户断开并重新连接充电器电源以在此状态下恢复电池组是一种不太理想的解决方案。
可选择将 Chg 电流阈值增加至100mA、因此预充电不会将电池组设置为充电模式、但这会影响其他保护。 我从 bq40z50-R1 TRM 的第2.8节中收集的一个示例是、对于75mA 预充电、不会启用过热/欠温充电保护。
同步 TC 和 OCD 情况似乎是 bq40z50通过 SMBus 与智能充电器通信时的一般问题。 TI 是否有关于如何解决此边缘案例的建议?
此致、
Andrew Elgar