This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:10Hz 负载瞬态响应评估

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC25630-1EVM-291, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712744/ucc25630-1evm-291-10hz-load-transient-response-evaluation

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256302UCC28056

本-圣、

UCC25630-1EVM-291 (IC 更改为 UCC256302)  LLC 负载瞬态响应评估

结合 PFC 和 LLC (输入 AC100V、输出直流12V 10A 条件)、

LLC 负载瞬态响应评估、负载突然变化率为0⇔100%、

CC 模式和 CR 模式下的占空比为50%、10Hz。

因此、LLC 输出突然从0%负载变为100%负载后、

输出已停止。

我认为这是 LLC 评估板的故障。

因此、仅在 LLC 评估板上再次执行输出瞬态响应测试。

因此、再次出现类似的故障症状、因此我展示了测试条件和

表示观察到的缺陷波形。

当仅使用 LLC 进行评估时、在输入电压的情况下会出现负载波动问题

高于直流390V

当我使用 PFC 进行测试时、我认为这种症状可能会在电压上升时出现在计时

输出的负载波动导致的。

此问题是由 LLC 评估板的电路设置是否存在问题引起的

或由于 IC 能力的限制。

请检查随附的 pdf 波形。

e2e.ti.com/.../LLC-load-transient-response-evaluation.pdf

你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    看起来控制器可能会进入故障状态。 您能否检查 RVCC 是否是稳定的12V 电压、或者它是否在负载瞬态期间被禁用?

    最棒的
    Emily
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、
    Rvcc 没问题。
    客户坚持 VFB 过冲会触发这种症状。
    我说过、向光耦添加电阻器。 发射极- GND。
    他将在下星期一试一下。

    这是怎么回事?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    客户怀疑 UCC28056 OVP2有问题。
    如果 ZCD/CS 端子的电容值增大、则现象会改善。
    但是、对于这个 C/M 的副作用检查、逐渐交流、结果出现了一些损坏。
    客户将 UCC28056更改为新的、但结果相同。 不可能...

    问题1. 您是否对故障器件有一定的了解?
    问题2. 可以增加该电容器的容量多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    如果 UCC28056的 OVP2导致此问题、则在施加负载阶跃时、您会看到 PFC 输出电压下降。 您看到的是这种情况吗? 从 pdf 中可以看出、LLC 输入电压在负载阶跃期间相当稳定。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    他们在日本假期之前没有足够的时间。

    它们需要 C/M 来解决负载阶跃问题。

    您可以展示另一种解决方案或建议添加 TVS (1pF 电容)。

    他们说提高这个上限。 然后是稳定的负载阶跃问题。

    TI 是否具有钳位电压7V TVS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜伊-圣

    如果 UCC28056确实达到 OVP2、我建议增大 C10和 C11的电容。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、
    如果它不是 OVP2、它是 OCP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜伊-圣

    这是可能的、但我建议检查 ZCD/CS 引脚波形。 如果 PFC 控制器故障导致 LLC 关闭、您应该会在负载阶跃期间看到 PFC 总线下降。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    客户只有10:1 10pF 探针、因此无法锁定 ZCD/CS 波形。

    但它们增加了 C10和 C11的值、这个问题被解决了。

    仍然存在一些问题。

    但下周13到17是他们的 Obon-holays。

    他们将从20日开始重新开始评估。