主题中讨论的其他器件:UCC256302、 UCC28056
本-圣、
UCC25630-1EVM-291 (IC 更改为 UCC256302) LLC 负载瞬态响应评估
结合 PFC 和 LLC (输入 AC100V、输出直流12V 10A 条件)、
LLC 负载瞬态响应评估、负载突然变化率为0⇔100%、
CC 模式和 CR 模式下的占空比为50%、10Hz。
因此、LLC 输出突然从0%负载变为100%负载后、
输出已停止。
我认为这是 LLC 评估板的故障。
因此、仅在 LLC 评估板上再次执行输出瞬态响应测试。
因此、再次出现类似的故障症状、因此我展示了测试条件和
表示观察到的缺陷波形。
当仅使用 LLC 进行评估时、在输入电压的情况下会出现负载波动问题
高于直流390V
当我使用 PFC 进行测试时、我认为这种症状可能会在电压上升时出现在计时
输出的负载波动导致的。
此问题是由 LLC 评估板的电路设置是否存在问题引起的
或由于 IC 能力的限制。
请检查随附的 pdf 波形。
e2e.ti.com/.../LLC-load-transient-response-evaluation.pdf
你怎么看?