This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:LM25088问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692838/lm25088-lm25088-question

器件型号:LM25088

尊敬的 TI 社区:

我遇到了 TI LM25088的问题。

我曾尝试将 Vout 设置为4.2V、Rfb1=1.6kOhm、Rfb2=3.9kOhm 或 Rfb1=2.2kOhm、Rfb2=5.6kOhm。 但它在很大程度上取决于输入电压并在6.2至10.6伏之间进行设置。 BTW 如果我将 Rfb2 加大、然后将其加高到 Vout 以上、则 不会增加超过1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、

    您可以共享原理图吗? 您还可以使用 WEBENCH 设计工具创建原理图并与进行比较。 这可以在右侧的 LM25088产品页面上找到。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    我发现它在与负载电阻器配合使用时非常好。 但我必须在那里创建设计、我有几个电压"故事"(Vout1=GND2、Vout2=GND3和 e.c.T)、但在3D "故事"之后、LM25088无法启动(无法设置由 RFB 设置的电压)。 在原理图中、我使用了 WEBENCH 标称值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、

    请分享原理图、以便我了解一下。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了电流限制。 所有 LM25088都运行良好、问题迎刃而解。