请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 尊敬的 TI 社区:
我遇到了 TI LM25088的问题。
我曾尝试将 Vout 设置为4.2V、Rfb1=1.6kOhm、Rfb2=3.9kOhm 或 Rfb1=2.2kOhm、Rfb2=5.6kOhm。 但它在很大程度上取决于输入电压并在6.2至10.6伏之间进行设置。 BTW 如果我将 Rfb2 加大、然后将其加高到 Vout 以上、则 不会增加超过1V。