This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:TPS610981

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710105/tps610981-tps610981

器件型号:TPS610981
主题中讨论的其他器件: CC1310

尊敬的:

我在基于 CC1310 IC 的项目上使用 TPS610981。 它由 CR2032电池供电。 当电池未充满电时、有时当器件启动时、电流会达到高值(约100mA)、电池电压会降至1V 以下。 如果我输入毫安表、则该问题更常见。

检查建议的电路、我在数据表电路、EVM 和 Webench 之间找到了不同的 Rin 值。 建议在数据表中使用400欧姆、EVM 300欧姆和 webench 0.4欧姆。

我使用的是400欧姆、我认为较小的电阻可以避免我的问题。 您能否向我解释一下该 Rin 在建议的电路中的工作原理、请这么做?

谢谢和问候...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    未充满电的电池电压是多少?
    您是否意味着在使用400欧姆电阻器时、电池电压将保持高电平? 您能否向我们展示不同 Rin 条件下的启动波形、包括 Vin 和电感器电流或输入电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    我结束了这个问题、因为没有进一步的反馈。 如果您回复、它将再次打开