This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我在基于 CC1310 IC 的项目上使用 TPS610981。 它由 CR2032电池供电。 当电池未充满电时、有时当器件启动时、电流会达到高值(约100mA)、电池电压会降至1V 以下。 如果我输入毫安表、则该问题更常见。
检查建议的电路、我在数据表电路、EVM 和 Webench 之间找到了不同的 Rin 值。 建议在数据表中使用400欧姆、EVM 300欧姆和 webench 0.4欧姆。
我使用的是400欧姆、我认为较小的电阻可以避免我的问题。 您能否向我解释一下该 Rin 在建议的电路中的工作原理、请这么做?
谢谢和问候...