请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 您好!
我想问一下 如何将 LM74610-Q1与 Lipo 电池充电器配合使用。
我需要 LM74610-Q1来防止电池反极性、因为它是可更换电池、也可以通过 USB 进行充电。
V_BATT Li-PO 3.7V & VCC 负载最大为30A
因为我找不到任何用于将充电器连接 到 LM74610-Q1的参考。
所以、我需要问的是。
在 MOSFET 的漏极处连接充电器时、电池是否可以充电?
或任何可用的具有反向电池保护功能的 TI 线性电池充电器? 因此、我可以在 MOSFET 的源极连接充电器。
下面是简单的原理图:
此致、
TI