This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:具有 Lipo 电池充电功能的 LM74610-Q1

Guru**** 2494065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708855/lm74610-q1-lm74610-q1-with-lipo-battery-charging

器件型号:LM74610-Q1

您好!  

我想问一下 如何将 LM74610-Q1与 Lipo 电池充电器配合使用。

我需要 LM74610-Q1来防止电池反极性、因为它是可更换电池、也可以通过 USB 进行充电。

V_BATT Li-PO 3.7V & VCC 负载最大为30A

因为我找不到任何用于将充电器连接 到 LM74610-Q1的参考。

所以、我需要问的是。

在 MOSFET 的漏极处连接充电器时、电池是否可以充电?  

或任何可用的具有反向电池保护功能的 TI 线性电池充电器? 因此、我可以在 MOSFET 的源极连接充电器。

下面是简单的原理图:

此致、

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在 MOSFET 的漏极处连接电池充电器时、LM74610不允许反向电流(充电电流方向)。
    如上图所示、这种拓扑是不可能的。

    但是、这将实现反极性保护。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、是否有任何包含反极性保护的 TI 电池充电器? 我可以将充电器放置在 MOSFET 的源极侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    有关具有反极性保护功能的电池充电器设计、请参阅应用手册。
    www.ti.com/.../slyt294.pdf


    此致、
    Kari。