This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:OSC16MIN 的电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692759/tps659037-voltage-of-osc16min

器件型号:TPS659037

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS6590378、对 OSC16MIN 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在测量 OSC 16 min 的波形时、如右图所示、波形在负方向上偏移。

电压值的最小值似乎约为-400mV、器件是否存在问题?

作为参考、我甚至使用 AM 5726的 EVM 进行了测量、但电压电平是类似的、因此对于该电路板而言、这似乎不是唯一的问题。

在 TPS659037数据表中、OSC 16 MIN 的最小值似乎被预设为"0V "。

(请参阅数据表第14页上的4.3建议运行条件)

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、
    我已将您的问题转发给我们的产品专家、以了解该部件。 他应尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否验证您是否在 OSC16MIN、OSC16MOUT 和 OSC16MCAP 上具有建议的电容?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    感谢你的答复。

    我向客户确认了您的意见。

    您能看到随附的文件吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    此图像是客户拥有的吗?

    我不知道为什么会看到这个400mV 偏移。 您能解释一下测量的位置吗?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha、

    感谢你的答复。

    关于您的问题、
    我将确认客户、然后向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    我与客户确认了。

    他在 OSC16MIN (A3)和 TI_AM572XEVM_REV_A3a 晶体的 GND (Y9-2或4)之间测得 。

    这种现象也会发生在客户的电路板上。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    我已验证 TPS65903 EVM 也会出现这种情况。 我认为这是正常的,这里没有问题。 我们可以在我们的数据表中对此进行反映。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha、

    感谢你的答复。

    我知道这种现象是正常的。

    我想知道您是否将数据表更改为下一个版本。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    是的、我们已添加到下一个数据表修订版本的队列中。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    感谢你的答复。

    我非常期待着等待对该文件的修订。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一