This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:未充电

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710125/bq24100-not-charging

器件型号:BQ24100

我已将 bq24100作为附件实现、无法使其充电。  VIN 为5.25V、Vbat 为2.67V (18650 cekk)、TS 为1.58V、 CE 为低电平。  PG LED 灯、但 STAT1和 STAT2关闭。 同一输入和评估模块上的电池充电正常。  是否有任何关于我接下来应该检查的内容的建议?

谢谢、

Bobe2e.ti.com/.../Charger-Schematic-0v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供 VIN、OUT、BAT 和/PG 的一些波形? 我想确认该部件正在切换。

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复-我正在取得进展、但仍有问题。  

    我购买了另一个 bq24100 EVM、并使用从数据表中计算出的组件填充该 EVM。  我发现的第一件事是、当我将11月15日数据表(RT1=9k31/RT2=442k w/10k 热敏电阻)中的 RT1/RT2替换为评估板上的 RT1=4k99、RT2=10k 热敏电阻)并断开热敏电阻后、电路立即开始振荡。  即使用10k 电阻代替热敏电阻、也会使用原始值保持电路关闭。

    使用新的 RT 值、电路将开始充电、但在几秒钟后切断。  我发现这与电路板和电池座之间的长导线有关。  缩短导线后、电路充电电流为1.5A、但再说一次、在切断电源之前、似乎仅充电一分钟左右、仅使 PG LED 导通、Vin = 5.25V、Vo 为3.76V、无振荡、Vb 为3.76V、/PG 为低电平。

    第一张照片显示了在加电后的电路、它以1.5A 的电流充电、 顶部走线是 Vin、下一个是 Vo、然后是1ms/div 的 Vbat 和/PG

    我得到1.08MHz 作为振荡频率。

    下面是相同的电路、时基为 100ms/div、显示没有压降或任何信号问题。

    我尝试尽可能地从评估板复制布局、但有一个区域、我将尝试添加一些额外的接地、以查看它是否能够消除 PG 引脚上的噪声。

    如果您有任何其他建议、我们将不胜感激。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否描述更多设置、例如电池的连接方式等?

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经离开办公室几周了、在此期间、产品定义发生了变化。  我现在需要为6节18650电池充电、因此将查看其他器件。  感谢您的意见。

    Bob