我已将 bq24100作为附件实现、无法使其充电。 VIN 为5.25V、Vbat 为2.67V (18650 cekk)、TS 为1.58V、 CE 为低电平。 PG LED 灯、但 STAT1和 STAT2关闭。 同一输入和评估模块上的电池充电正常。 是否有任何关于我接下来应该检查的内容的建议?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复-我正在取得进展、但仍有问题。
我购买了另一个 bq24100 EVM、并使用从数据表中计算出的组件填充该 EVM。 我发现的第一件事是、当我将11月15日数据表(RT1=9k31/RT2=442k w/10k 热敏电阻)中的 RT1/RT2替换为评估板上的 RT1=4k99、RT2=10k 热敏电阻)并断开热敏电阻后、电路立即开始振荡。 即使用10k 电阻代替热敏电阻、也会使用原始值保持电路关闭。
使用新的 RT 值、电路将开始充电、但在几秒钟后切断。 我发现这与电路板和电池座之间的长导线有关。 缩短导线后、电路充电电流为1.5A、但再说一次、在切断电源之前、似乎仅充电一分钟左右、仅使 PG LED 导通、Vin = 5.25V、Vo 为3.76V、无振荡、Vb 为3.76V、/PG 为低电平。
第一张照片显示了在加电后的电路、它以1.5A 的电流充电、 顶部走线是 Vin、下一个是 Vo、然后是1ms/div 的 Vbat 和/PG
我得到1.08MHz 作为振荡频率。
下面是相同的电路、时基为 100ms/div、显示没有压降或任何信号问题。
我尝试尽可能地从评估板复制布局、但有一个区域、我将尝试添加一些额外的接地、以查看它是否能够消除 PG 引脚上的噪声。
如果您有任何其他建议、我们将不胜感激。
Bob