Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 由于与 TPS61165的运行无关的原因、我的系统有一个电感器与由 TPS61165驱动的由3个 LED 组成的灯串串联。 我已经测试了该电路、目前使用的是10uH 电感器、但奇怪的是、它似乎可以正常工作。 实际上、通过观察示波器上的各种信号、无论电感器是否在那里、我在操作上都找不到任何差异。 我曾担心它会与控制环路发生混乱、或者需要更改补偿、或者导致电压尖峰或某种问题、但它似乎确实正常工作。 也许我高估了该电感器可能产生的影响?
下面是电路的快速草图。 有关这方面的任何建议或意见都将非常有帮助!