This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:与 LED 串联的电感器的影响

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691162/tps61165-effect-of-inductor-in-series-with-leds

器件型号:TPS61165

由于与 TPS61165的运行无关的原因、我的系统有一个电感器与由 TPS61165驱动的由3个 LED 组成的灯串串联。  我已经测试了该电路、目前使用的是10uH 电感器、但奇怪的是、它似乎可以正常工作。  实际上、通过观察示波器上的各种信号、无论电感器是否在那里、我在操作上都找不到任何差异。  我曾担心它会与控制环路发生混乱、或者需要更改补偿、或者导致电压尖峰或某种问题、但它似乎确实正常工作。  也许我高估了该电感器可能产生的影响?  

下面是电路的快速草图。  有关这方面的任何建议或意见都将非常有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此任务已分配。有人将很快作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在正常运行中、只有直流电流流经您添加的电感器、它的运行方式类似于导通线、没有 di/dt、因此电感器不像电感器那样工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    我也认识到、通过该电感器的电流没有切换、至少与用于升压电压的主电感器不同。  但是、仍然存在 LED 纹波电流、我的电感器可能会在反馈引脚上引入相移。  TPS61165是否控制逐周期、在这种情况下、FB 电压漂移可能会导致问题?  还是其他一些控制方案、这种情况仍然可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请问您为什么要将一个穿刺器与 LED 串联? LED 纹波电流很小、此电感器引起的延迟应该很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很乐意与您讨论、但希望将其从论坛转移到电子邮件中。 请给我发送电子邮件、我们可以从那里开始!