请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28060 主题中讨论的其他器件: UCC28070、 UCC28180
UCC 28060是否可在直流180V 至800V 输入下工作?
输出电压设置为 DC500V、输出功率为1kW。
请告诉我它为什么可以运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Michifuji、您好!
UCC28060可在直流输入电压下运行。
然而、UCC28060是一款转换模式 PFC 控制器、不适用于1kW 功率级别。 您应该考虑在此功率级别使用 CCM 型 PFC 控制器、例如 UCC28070或 UCC28180。
此外、如果直流输出电压为500V、则无法使用800V 直流输入运行。
此应用的最大输入电压需要小于500V。
此致
John