This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:UCC 28060是否可使用直流输入?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060, UCC28070, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708628/ucc28060-is-the-ucc-28060-operable-with-dc-input

器件型号:UCC28060
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28180

UCC 28060是否可在直流180V 至800V 输入下工作?

输出电压设置为 DC500V、输出功率为1kW。

请告诉我它为什么可以运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michifuji、您好!

    UCC28060可在直流输入电压下运行。

    然而、UCC28060是一款转换模式 PFC 控制器、不适用于1kW 功率级别。 您应该考虑在此功率级别使用 CCM 型 PFC 控制器、例如 UCC28070或 UCC28180。

    此外、如果直流输出电压为500V、则无法使用800V 直流输入运行。

    此应用的最大输入电压需要小于500V。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢你的答复。

    如果输入电压在直流150 - 800V 条件下为1000V、1kW、您能告诉我合适的 PFC 控制器是 UCC 28070还是 UCC 28180以外的控制器吗?
    此外、除了 PFC 控制器、是否还有其他可推荐的控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michifuji、您好!
    UCC28070或 UCC28180最适合1kW 应用。
    UCC28180将与交流或直流输入搭配使用
    UCC28070只适用于交流输入(无直流输入)

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michifuji、您好!
    由于自您上一个帖子以来已有3周时间,我将此问题标记为“已关闭”。
    如果您有其他问题、请打开新帖子
    此致
    John