This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714

Guru**** 2493955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712934/ucc27714-ucc27714

器件型号:UCC27714

该驱动器 IC 不会产生高侧脉冲。 我使用 的元件与数据表中给出的元件相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashwani、您好!
    我是 TI 的一名应用工程师、为 UCC27714提供支持、并将努力解决您的问题。
    有许多情况可能会导致高侧驱动器脉冲不存在。 我会建议一些项目进行确认。
    确认 VDD 大于建议的最大值10V。
    确认 LI 和 HI 驱动器输入信号正在从0V 切换到> 2.7V。
    确认高侧偏置、HB 至 HS 引脚电压、大于建议的最大值10V。
    确认使能引脚> 2.7V。

    确认连接到 UCC27714 HS 引脚的功率 MOSFET 开关节点正在转换为接地、以便 HB 至 HS 电容器为高侧驱动器偏置充电。 这是一个常见的报告问题、客户在测试 IC 和 MOSFET 时未连接到转换器。 如果低侧 MOSFET 未切换、导致 HS 引脚切换至接地、则用于高侧偏置的 HB 至 HS 电容器未充分充电、从而导致 UVLO 条件下的 HB-HS 偏置。

    请告诉我这些建议是否能解决您的问题。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Richard 的回答。 我仍然面临一些有关驱动器 IC 的问题、我将对此进行详细阐述
    1.当我施加高于10V 的直流总线电压时,高侧 PWM 会受到影响。
    我观察到的一个结果是、当我用一个桥臂连接一些电阻负载、并且由于受电流 PWM 脉冲影响的增加、电阻从高电平值更改为低电平值时、持续电阻比低电阻持续。
    3我做了三相逆变器,并在单独检查每个桥臂时观察到,两个桥臂工作正常,但第三个桥臂突然短路。
    我们主要面临的问题是高侧 PWM 仅具有直流链路电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwani、

    您能否发布您遇到的问题的原理图和波形、以便我们帮助您解决问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwani、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果没有、请告知我们、我们将与您一起解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    您提供了一些解决方案、因为我的较高栅极脉冲不会出现。 但你的答案部分解决了我的问题。
    实际上,问题出在数据表中,因为数据表中的10K 电阻器连接在更高的并联侧脉冲上,这就给自举电容器带来了问题,因为它在我们提供直流总线电压的同时很快对其放电。 我刚刚断开了该电阻器、并在各种负载条件下测试了 IC、现在工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这有点奇怪。 是的、从栅极到源极的10k 电阻器将耗尽自举电容、但在大多数应用中、PWM 频率足够高、足以使其保持充电状态。

    不管怎样,我很高兴您解决了这个问题。

    如果您有任何其他问题、请告知我们!