This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率、高频 MOSFET 和 H 桥

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712596/high-power-and-high-frequency-mosfet-and-h-bridge

主题中讨论的其他器件:UCC21520

尊敬的 TI 支持:

我们需要使用您的组件开发 H 桥。

H 桥的输入将是一个可调节的0-48V 电压、并且由我们的微处理器生成两个 PWM 信号、这两个信号与驱动 H 桥 MOSFET 的 Infineon IR2110等驱动器交互。 H 桥将通过线圈/变压器连接到输出端、以生成正弦高电压信号(1200V 峰峰值)。 1200V 是变压器第二侧正弦信号的峰峰值电压)。

正弦信号的频率范围为100kHz–3MHz、具体取决于应用于 H 桥 MOSFET 的微处理器生成的两个 PWM 信号的调节。

最终、我们可以生成用于控制 H 桥的四个信号、而不是使用与 IR2110类似的驱动器。

您向我们推荐了哪些组件以及哪种解决方案?

请告诉我!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ennio、您好!

    感谢您的提问! 让我来看看该器件、看看我们拥有的哪些器件最适合。 您是否正在寻找具有单个输入的半桥驱动器来实现内部死区时间? 您是否需要隔离? 如果不是 ucc2771x、则为600V HB 驱动器、其工作原理应类似于 ir2110、但其最大总线电压仅为600V。 要获得更高的总线电压、我们可能需要查看诸如 ucc2152x 的隔离式驱动器。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery Mueller:

    非常感谢您的反馈。

    现在、我们使用两个 IR2110和四个 IRFP250N 来创建连接到变压器初级的 H 桥。

    IR2110的问题是频率高于1MHz 时会出现一些散热问题。

    您的驱动器能否在200kHz - 3MHz 范围内正常工作?

    请告诉我!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ennio、您好!

    感谢您的更新。 UCC21520具有比 IR2110小得多的 RJA、这使得封装能够耗散更多的热量、而这已经是在相同测试条件下具有良好确定性的因素。 您的驱动电压是多少? 您将使用栅极电阻器吗? 我将进行一些计算、以查看它是否超过器件的最大功耗。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们以大约48V 的电压驱动 MOSFET、但开关期间的电压峰值可能会达到200V 并持续大约20ns。

    现在、我们将使用 IRFP250N 栅极电阻器。

    请告诉我!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ennio、您好!

    哇、听起来很疯狂。 变压器上的反激看起来会被匝数比放大。 您可以首先尝试缓冲源(次级侧甚至初级侧)的过冲。 然后、您可以尝试降低 di/dt、以避免开关节点上出现如此高的 dv/dt、这将通过向驱动环路添加一些电阻来帮助解决现有的过冲、从而在一定程度上抵消任何寄生环路电感。 最后、也是最重要的一点、您可以查看 DGN 或电源板封装、以便显著减少 RJA 并从部件中吸收更多热量。

    使用正常的系统检查您的驱动器输出和电源电压、以便我们可以查看情况是否正常以及是否符合规格。 我们还可以看到用于观察 FET 完全导通的开关节点。 我想我们要做的就是、确保 FET 完全导通、以避免过多的 FET 传导损耗、过多的传导损耗可能会提高驱动器的结温、而这需要保持在150C 以下。 如果您担心功率耗散并想仔细检查您的系统、请查看第2.7节 www.ti.com/.../slua618.pdf

    您的终端设备是什么? 此电路将在您的系统中执行什么操作?
    您认为 IR2110为何会对您的系统有利?
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的反馈。

    该机器必须创建一个备用正弦信号、在负载/阻抗介于10欧姆和1000欧姆之间时、最大峰间电压为1200V。

    请告诉我!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ennio、您好!

    频率超过1MHz 和600V 及以上、需要隔离的驱动器可能超出我们的范围。 您应该能够使用我们的驱动器、而不会出现最高此频率的问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeffrey:
    非常感谢您的反馈。
    您是否具有与 Infineon eICE 驱动程序2EDi 类似的功能?
    请告诉我!
     
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ennio、您好!

    查看我们的双通道隔离式栅极驱动器。 UCC2x52x 器件与 eICE 最为相似。
    www.ti.com/.../products.html

    希望这对您的搜索有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    还可以! 非常感谢!

    此致

    Ennio