尊敬的 TI 支持:
我们需要使用您的组件开发 H 桥。
H 桥的输入将是一个可调节的0-48V 电压、并且由我们的微处理器生成两个 PWM 信号、这两个信号与驱动 H 桥 MOSFET 的 Infineon IR2110等驱动器交互。 H 桥将通过线圈/变压器连接到输出端、以生成正弦高电压信号(1200V 峰峰值)。 1200V 是变压器第二侧正弦信号的峰峰值电压)。
正弦信号的频率范围为100kHz–3MHz、具体取决于应用于 H 桥 MOSFET 的微处理器生成的两个 PWM 信号的调节。
最终、我们可以生成用于控制 H 桥的四个信号、而不是使用与 IR2110类似的驱动器。
您向我们推荐了哪些组件以及哪种解决方案?
请告诉我!
此致