This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:有关 I2C 的问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712019/bq25892-question-regarding-i2c

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

HY、

我正在尝试使用 I2C 协议与 bq25892进行通信。 当我在发送从器件地址的第一步之后调试代码时,我无法从该 IC 读取寄存器。 它不会从从器件侧(IC 侧)获得确认。 由于没有确认、传输被中止。 我 使用数据表作为 该特定 IC 的参考

我已附上 示波器的屏幕截图、其中显示了时序图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用了正确的 bq25892从地址(6BH、即1101011B)? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的,我使用的此 IC 的同一从器件地址是6BH,并且它也在第一步中返回。 您是否会向我提供任何经您验证的使用 I2C 与此 IC 通信的示例代码。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关示例驱动程序代码、请参阅 github.com/.../bq2589x。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供驱动程序代码。将此驱动程序代码作为参考后、我们仍然无法与 bq25892进行通信。我们使用6BH 作为从地址、但 bq25892仍然没有响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过使用 EV2300或 EV2400与 BQStudio GUI 通信 bq25892官方 EVM? 官方 bq25892 EVM 工作正常。 您可以与系统进行比较并尝试进行调试。 谢谢!