请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25892 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
HY、
我正在尝试使用 I2C 协议与 bq25892进行通信。 当我在发送从器件地址的第一步之后调试代码时,我无法从该 IC 读取寄存器。 它不会从从器件侧(IC 侧)获得确认。 由于没有确认、传输被中止。 我 使用数据表作为 该特定 IC 的参考
我已附上 示波器的屏幕截图、其中显示了时序图。