请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好、再说一次、
我在 BMU 上遇到的另一个问题:
我将 CUV 阈值设置为2700mV。 电池正在放电、但当电池电压低于2700mV 时、FET 不会关闭负载。
CUV 命令闪烁(红色-绿色)、但对 MOSFET 无反应。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../4237.Files.zipHello、
我的 bqstudio 不支持 golden image 工具。我只能导出 gg 文件