请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55010 您好、Anthony、
我们测试了在输出端添加一个3K 欧姆电阻器(请参阅随附的 R658原理图)、正如我们之前讨论过的那样、将电压保持在大约5.5V。
但当输出端无负载时、输出电压仍保持在6.5V、电阻为3K 欧姆。
添加33欧姆电阻器时、输出将降低至5V。
但33欧姆的功耗太大、 e2e.ti.com/.../TPS55010.pdfthat不是解决方案。
您对如何降低电压有什么想法吗?
谢谢!
金