This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:TPS55010

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706757/tps55010-tps55010

器件型号:TPS55010

您好、Anthony、

我们测试了在输出端添加一个3K 欧姆电阻器(请参阅随附的 R658原理图)、正如我们之前讨论过的那样、将电压保持在大约5.5V。

但当输出端无负载时、输出电压仍保持在6.5V、电阻为3K 欧姆。

添加33欧姆电阻器时、输出将降低至5V。

但33欧姆的功耗太大、 e2e.ti.com/.../TPS55010.pdfthat不是解决方案。

您对如何降低电压有什么想法吗?

谢谢!