我使用 TPS3824-33QDBVRQ1已经有一段时间了、但由于某种原因、在我的新电路板设计中、它做了以前没有做过的事情。
芯片似乎忽略了 WDI 输入、直到我将其保持在低电平一段时间。
这是事件序列
1) 1)电源被施加到电路板上 TPS3824将复位线路保持在预期的低电平
2) 2)一旦3.3V 电源稳定、我会期望复位线路变为高电平、但这种情况并非如此
3)当我的系统运行引导加载程序时、WDI 线以相对较高的速率(25mS)驱动
4) 4)当我从引导加载程序转换到主代码时、WDI 线在400ms 内保持低电平、在 WDI 线为低电平时大约250ms 后、TPS3824最终释放复位条件。
之后、一切似乎都正常工作。
如果我使引导加载程序保持运行(25mS) WDI 间隔、则复位将保持低电平。
在下面的示波器捕获中、绿色线迹是复位线(引脚1)、橙色线是 WDI 线。 我已经放大了引导加载程序和 主代码之间的转换。
我在数据表中看不到任何解释该操作的内容。 我缺少什么吗?
为什么在3.3V 电源高于阈值时不会移除复位条件?
Ed Hildbrandt