主题中讨论的其他器件: TPD4S012
您好!
我使用的是 BQ24075充电器、配置如下:
- R_ISET = 590 Ω(ISET = 1.5A)
- R_ILIM = 1.1k Ω(ILIM = 1.5A)
- E1 = 0
- E2 = 1
- V_IN = 5V (实验室电源、以700mA 测量输入电流)
充电器的行为非常奇怪:当没有插入电池时、V_IN 是用5V 测量的。 插入电池时、电压至少下降500mV (请参阅图、在无负载的情况下测得。 负载时、它是相同的。)。 当负载为高电平时(大约500mA @ 5V)、它下降高达700mV、这导致完全不充电(DDPM 模式、V_ISET = 0V)。 5V 电压通过 USB 电缆提供给 VIN、 而 bizar依赖 型产品可以在电缆的电源端测量5V 电压、并测量另一端和 PCB 上几个点的压降。 USB 端口受 TPD4S012保护。
V_ISET 如下所示:
我在这里错过了什么? 有人对我有建议吗? 提前感谢。
Franz