This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:插入电池后、输入电压下降500mV

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707357/bq24075-input-voltage-drops-by-500mv-when-battery-is-inserted

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: TPD4S012

您好!

我使用的是 BQ24075充电器、配置如下:

  • R_ISET = 590 Ω(ISET = 1.5A)
  • R_ILIM = 1.1k Ω(ILIM = 1.5A)
  • E1 = 0
  • E2 = 1
  • V_IN = 5V (实验室电源、以700mA 测量输入电流)

充电器的行为非常奇怪:当没有插入电池时、V_IN 是用5V 测量的。 插入电池时、电压至少下降500mV (请参阅图、在无负载的情况下测得。 负载时、它是相同的。)。 当负载为高电平时(大约500mA @ 5V)、它下降高达700mV、这导致完全不充电(DDPM 模式、V_ISET = 0V)。 5V 电压通过 USB 电缆提供给 VIN、 而 bizar依赖 型产品可以在电缆的电源端测量5V 电压、并测量另一端和 PCB 上几个点的压降。 USB 端口受 TPD4S012保护。

V_ISET 如下所示:

我在这里错过了什么? 有人对我有建议吗? 提前感谢。

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、
    您能否尝试使用工作台电源为 VIN 供电、而不是 USB、其合规性高于1.5A。 USB 可能会对输入进行电流限制、从而导致输入电压下降。 该器件似乎达到了设置为4.5V 的 Vin-DPM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    这正是我所做的。 我使用工作台电源进行了测量、最大电流限制为3A VIN-DPM 确实是导致大部分时间未充电或充电速度非常慢的原因。 但我不知道 Vin 上的压降来自哪里。

    此致

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗茨
    当 OUT 上没有负载时、您是否看到此问题? 您是否使用 BAT 上的真实电池或 SourceMeter 来模拟电池? 此外、您能否再次检查 EN1是否拉低且 EN2是否拉高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raheem:
    我使用的是真实的电池、并且问题存在于空载情况下。 压降随着负载的增加而增加。 明天我将在电路板上检查 EN1和 EN2的物理位置、但我很确定二者均被正确拉取。

    此致

    Franz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗茨
    当您找到时、请告诉我 EN 引脚的状态。 出现此问题时、您是否还可以检查输入电源的输入电流? 此外、检查在未连接 TPD4S012时是否会出现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheem:

    因此、我检查了 EN1和 EN2、它们确实连接正确。 永久启用 CE 是否会是一个问题?

    在空载条件下插入电池时、我还测量了电流。 它从0mA 跳至大约230mA。 连接负载时、其行为完全相同、但电流当然更高。

    稍后我将在不使用 TPD4S012的情况下进行检查。

    此致

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raheem:
    如预期的那样、移除 ESD 保护不会产生任何影响。

    此致

    Franz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、
    您说无负载时的充电电流约为230mA。 由于充电电流设置为1.5A、并且我看到 VIN 降至~4.5V、因此这很可能是一个简短的问题。 您能否探测每个引脚以确保其中的非引脚短路? 引脚拉电流过大、这会导致输入电压下降、进而触发 VIN-DPM 并降低充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗茨
    我没有听到过你关于这个问题的反馈。 您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheem:

    我还找不到任何短的东西。 然而、带有充电器的试验板现在似乎在部分磁力工作。 充电电流仍然不是应该的那么高、但它是一个开始。 我使用工作台电源和400mA 负载为其供电。 充电电流在400和600mA 之间变化、我仍然不知道发生这种情况的原因(电路板上测量的输入电压为4.8V、工作台电源的输入电压为5.1V。

    我发现了另一个问题。 电池似乎没有充满电。 当/CHG 标志指示充电结束时、我们的电量监测计(在 SEMI LC709203FQH-01TWG 上)发出大约85% RSOC 的信号。 在此状态下、我将据称未充满电的电池连接到独立充电器板(MCP73871)。 电池再次充电。  当 MCP73871发出"充电完成"信号时、我们的电量监测计显示100%的正确电量。 您是否对我有此问题的建议?

    提前感谢您。

    此致

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗茨
    很高兴听到正在取得进展。 在没有负载的情况下、充电电流是否接近预期值? 尝试将 TMR 连接到 GND、然后查看您是否仍然遇到电池未充满电的问题。 安全计时器可能已过期。 ISET 引脚上的电压是否仍然与之前的示波器屏幕截图相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheem:

    在没有负载的情况下、充电电流接近预期值、但不会达到应有的高电平(大约1A、应为1.5A)。 我将快速充电电流限制电阻器修改为0.7A 电平、这似乎改善了一般行为。

    尝试将 TMR 连接到 GND、然后查看您是否仍然遇到电池未充满电的问题。  安全计时器可能已过期。

    情况似乎并非如此。 我断开了电池并将其重新连接到充电器、电池开始充电时间小于1分钟、然后再次停止充电。 我尝试使用新电池、但没有出现。 我会进一步介入。

    ISET 引脚上的电压是否仍然与之前的示波器屏幕截图相同?

    不、现在看起来很平坦。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、
    最大充电电流始终为输入电流限值减去负载电流、因为充电会将系统电流优先于充电电流、以便在所有情况下都能为系统供电。 当您将充电电流设置为1.5A 并且您只能看到1A 时、这似乎是发生的情况。